17.04.2014 08:36 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Mir stürzt währen Ablauf Programmieren das TIA immer wieder ab. (CASE Anweisung). Kann mir jemand helfen. Oder muss man auf das neu Upgrade warten??? Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit- Betriebssystem. Intel Core i5-3230M CPU@2.60GHz 2.60 GHZ TIA Portal Version 13 WinCCBasic Version 13 |
17.04.2014 15:07 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, ich empfehle Ihnen, das Update 1 zu TIA Portal V13 zu installieren (siehe Link). http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90466591 Mit freundlichem Gruß |
17.04.2014 19:55 | |
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Soll ich mal laut lachen....... Das Update 1 ist für den Ar...... TIA läuft einfach nicht stabil....... Bei mir, bei meinen Kollegen und bei allen anderen die ich kenne. Besonders schlimm ist es mit Graph und Projekt auf S7-300/400 Basis...... Aber das sind nicht die einzigen Probleme bei der Software.... gibt noch mehr aber ob man das bei Support erzählt oder ein Sack Reis in China umfällt..... es passiert nicht viel. |
18.04.2014 08:41 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Soll ich mal laut lachen....... Mit dem TIAist es ein ähnlicher Kampf wie mit Step7 seinerzeit. Solange die Versionsnummern inflationär hochlaufen, ist vieles im Argen. Erst wenn sich die "V" - Nummer mal über ein paar Jahre stabilisiert hat darf man hoffen. Bei Step7 hat es von V1 (nahezu unbrauchbar)bisV4 (noch derb buggy) gebraucht. Erst die V5.x war gut, die V5.5 die seit 2010 aktuell ist, ist ein wirklich gutes Engineering - Werkzeug. Davon ausgehend wird das "TIA" vielleicht mit der V15 wirklich brauchbar sein. Da aber leider die neuen Panel nur noch mit WinCC(TIA) projektierbar sind und die alten WCCflex Panel langsam auslaufen, wird man von Siemens indirekt dazu gezwungen, auf das TIA zu setzen. |
18.04.2014 13:50 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo ich hatte auch das Problem, dass das TIA Protal immer wieder abgestürzt ist. Das Programm als Administrator ausführen hat geholfen.
|
18.04.2014 20:59 | |
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Das werde ich mal testen....... Danke |
Folgen Sie uns auf