03.03.2016 09:55 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hallo zusammen, |
03.03.2016 10:11 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2981) |
Hallo, ja sowas in der Art gibt es: Ab 01.10.2015 wird der Controller EC31 gesamtheitlich als Auslaufprodukt geführt. Damit geht auch die 2.Generation des Controllers mit 4GB Flash Disk Anwenderspeicher in Auslauf. Für Neuprojekte empfehlen wir ab sofort entweder die Projekte mit WinAC RTX auf Microbox D zu realisieren, oder direkt auf unsere neue Produktgeneration ET 200SP Open Controller mit S7-1500 Software Controller und TIA-Portal umzusteigen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476692 Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.03.2016 10:49 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, hier ein Link zu neuen Produkten bei der Hannover-Messe: http://www.computer-automation.de/steuerungsebene/steuern-regeln/?gid=5807&_aid=128133&cp=2 Da ist der ET200SP Open Controller mit F dabei. Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf