30.04.2014 10:41 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, beim Laden meiner Webseiten entstehen häufig (nicht immer) Abbrüche bei einzelnen Dateien. Wenn .png, .svg, .css oder bestimmte .js Dateien fehlen macht sich das natürlich optisch bemerkbar. Schlimmer ist es allerdings, wenn versteckte iFrames oder funktionelle .js fehlen, da dies für die meisten User nicht zu erkennen ist und direkt Auswirkung auf die Formularfunktionen und bestimmte Anzeigen hat. Im aktuellen Beispiel handelt es sich um eine Prouktionsanlage für Serienfertigung. Bei dieser müssen ab und an Parameter geändert werden, wenn der Zulieferer der "Rohprodukte" diese verändert. Dies soll über den Webserver eingetragen werden. Es wäre natürlich möglich die Fragmente des Webservers einzeln zu erzeugen und auf "Manuell" umzustellen und so die Webserverkommunikation mit dem SPS-Programm zu überwachen und zu steuern. Dies finde ich aber reichlich umständlich. Hat einer schon eine stabile Lösung gefunden? Im Anhang die Netzwerküberwachung im Firebug. Die SPS ist eine 1214 DC/DC/DC V3.0.2. TIA V12 SP1 Update 3. Browserunabhängig. DateianhangNetzwek.zip (94 Downloads) |
22.05.2014 15:49 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo Quereinsteiger, pack doch mal Dein Programm hier in's Forum Gruß |
Folgen Sie uns auf