08.03.2023 10:46 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 12984 Bewertung: (1654)
|
Hallo die Systemfunktion (egal ob im Script oder in Funktionsliste) bei WinCC Comfort/Advanced erwartet als Parameter ein Textlistenobjekt und keinen String sieht im Script erst einmal nicht anders aus, ist es aber... ich denke somit bekommst du das so nicht hin (Klar in WinCC V7/Prof/Unified ist mehr möglich) Das einzige was mir einfällt ist mit einer verschachtelten Textliste zu arbeiten, also textliste in Textliste, Siehe hier: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/57025748 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
08.03.2023 11:34 | |
Beigetreten: 06.05.2013 Letzter Bes: 08.03.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke, die Idee ist sehr gut! |
Folgen Sie uns auf