23.08.2022 21:21 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 15.05.2023 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
[snip] Aber mir Zustände über das TDE anzeigen lassen sollte ja wohl gehen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/24/2022 06:58:41Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
23.08.2022 21:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33138 Bewertung: (4094)
|
Das geht, wenn die Master-LOGO! in Run ist. |
26.08.2022 18:13 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 15.05.2023 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Wie das TDE Funktioniert weiß ich. Könntest du mir denn vielleicht Gedanklich mal auf die Sprünge helfen? Ich möchte dass mir 4 Meldetexte angezeigt werden. Dazu habe Ich jeden Ausgang, dessen Status ich abfragen will, mit der Funktion Meldetext und Merker für die Farbe verbunden. Jetzt habe ich gelesen dass LSC ja Prioritäten vergibt von 0 Aufsteigt, dass muss ich ja auch irgendwie beachten. Jetzt kommt es allerdings dazu, sobald Ich in den Meldetext einen Text eintrage, der Gesamte Aufbau nicht stimmt. Es soll dann so sein, dass Links vom Display die Teile stehen und Rechts davon der Wert AN AUS etc je nachdem was gefordert wird. Und genau da habe ich das Problem, Ich bekomme es nicht dass es Optisch passt. Ich finde den Fehler nicht woran es hapert. Soll dann für jeden Text eine Andere Zeile gemacht werden oder kann ich das, was ich vorhabe so nicht Anzeigen? DateianhangMeldetexte TDE.txt (158 Downloads) |
26.08.2022 18:38 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 15.05.2023 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Aber wäre denn die Konzelation so wie ich es mir Optisch Vorstelle Technisch überhaupt mit dem TDE machbar? Programm lade ich dir gleich mal hoch. Bin gerade noch an den Meldetexten. Tante EDIT: Diesmal mit Programm DateianhangTDE.zip (190 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kevin97 am: 08/26/2022 18:50:11MIt Programm |
|
Folgen Sie uns auf