24.09.2021 10:00 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 13373 Bewertung:
|
Hallo Das laden bzw der Zugriff auf das Panel sollte normal möglich sein auch über VPN oder einen Netzübergang. Voraussetzung ist nur dass bei der IP Konfiguration im Panel in Router eingetragen ist und dass die Ports für das Laden und für VNC offen sind. zum Laden ist noch folgendes zu Beachten: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781206 Das was du mit V16 meintest, ist in der neuen FW für S71500 integriert. Hier handelt es sich generell um eine IP routing funktion. Die PLC kann also wenn Sie mehrere Schnittstellen besitzt ein einfaches IP Routing machen, also man kann sich z.B: manchmal einen IP router sparen. Da du aber ein kleine S71500 hast sollte die eh nur eine NW Karte haben. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf