18.02.2022 13:17 | |
Beigetreten: 27.02.2008 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo Kapfenberger, der FAQ, auf den du dich beziehst, beschreibt die Vorehensweise bei WinCC Runtime Advanced, also einem HMI-Projekt für PC. Das Scripting mit VBS funktioniert auf den Comfort Panels nahezu gleichwertig zu einem PC - mit Ausnahme der Zugriffe auf das File System. Dies liegt an dem jeweils unterlagerten Betriebssystem, da unterscheiden sich Comfort Panels (Windows CE) und WinCC Advanced Runtime (z.B. Windows 10) maßgeblich. Und die jeweils benutzten Objekte für das File System werden eben über das betreffende Betriebssystem bereitgestellt. Das aufgerufene Script liest jeweils eine vorhandene Datei „srcFile.csv“ und erzeugt oder überschreibt eine Datei „dstFile.csv“ im Ordner „C:\Data\temp“ indem es das Quell-File zeilenweise ausliest und das Ziel-File zeilenweise schreibt. Die Idee dahinter: Scripte, die für ein Panel geschrieben wurden und auf dem Engineering PC per Simulation getestet werden, funktionieren dort eben genau an der Stelle nicht, wo der Zugriff auf das Filesystem stattfindet. Man könnte daher das Script für das Panel für die Phase des Tests auf dem PC entsprechend modifizieren, damit es in der Simulation läuft. DateianhangBeispiel.zip (199 Downloads) |
Folgen Sie uns auf