23.12.2021 10:50 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 13851 Bewertung: (1747)
|
Hallo Das geschilderte Verhalten sagt mir jetzt erst mal nichts... Wie ist es denn wenn du ein neues Panel anlegst, ist es hier auch der Fall? Welche FW hat deine SPS? Check nochmal alles im Basic FAQ: Testen und Simulieren von HMI-Projekten (TIAPortal) in Verbindung mit SIMATIC-Steuerungen, PLCSIM und PLCSIM Advanced Welche Einstellungen sind notwendig, um eine Verbindung zwischen einer simulierten S7-1500 und einer simulierten WinCC Runtime bzw. einem simulierten HMI Bediengerät herzustellen? Viele Grüße und schöne Weihnachten Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf