11.01.2023 07:09 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich weiß der Beitrag ist von 2012 aber ich habe ein ähnliches Problem und ich finde nur diesen Beitrag dazu. Ich habe eine einfache Textliste Auswahl (Bitnummer) 0 = NA | 1 = O | 2 = A | 3 = H Nun habe ich 20 Identische Anzeigen, die über Ihre Prozessvariable mir anzeigen sollen welche Wert diese haben. Nur leider wir ein kompletter kauderwelsch ausgegeben! Variabel Anzeige 0 kann eigentlich nicht vorkommen (zum Test) 1 NA 3 wird gar kein Text angegeben 2 O Ist das Problem das gleiche wie hier im Beitrag schon geschrieben oder habe ich irgend einen Denkfehler? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/11/2023 07:30:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.01.2023 07:57 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich nutze TIA und WinCC Version V15.1 Update 7. |
11.01.2023 13:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 33513 Bewertung: (4163) |
Hier mal ein Screenvideo von der Textliste (siehe Anhang). Welche Variable verknüpfst du denn mit der Textliste? Ich habe eine Integervariable mit den Werten 0 bis 3 verknüpft. DateianhangTextliste.zip (141 Downloads) |
11.01.2023 13:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 33513 Bewertung: (4163) |
Setze mal die sichtbaren Einträge auf 1. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf