05.05.2022 11:28 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 13284 Bewertung: (1685)
|
Hallo Loipe schau mal bitte folgenden FAQ an: Welches Mengengerüst müssen Sie bei der Kommunikation zwischen einer S7 1200 bzw. S7 1500 Steuerung und WinCC Runtime Professional beachten? Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Subscriptions die man für HMi Variablen anlegen kann. Wenn diese aufgebraucht sind dann wird für alle anderen das Polling Verfahren verwendet und das zieht dir den Zyklus runter das es mehr Ressourcen benötigt. Außerdem benötigen mehrere verschiedene Zyklen bei den HMI Variablen glaube ich auch mehr. Da du aber eine S7-1518 hast kann man da HW mäßig ja nicht mehr viel machen... Ob ein WinCC Server was bringen würde müsste man sehen, da man ja auch nicht immer sinnvoll die Inhalte der einzelnen WinCC Stationen zusammenfassen kann. Wenn du aber viele gleiche variablen von verschiedenen Seiten abfragst dann könnte das schon was bringen um die Gesamtanzahl der subscriptions zu verringern Hoffe die Infos bringen was Viele Grüße Murof
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf