25.03.2015 11:55 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Hallo und Guten Tag, leider ist es nicht möglich laut Siemens, ich musste sie einschicken, es werden die Schutzglieder und die CPU getauscht usw. kostet ca. 1000eur ( halt auf neuesten Auslieferungsstand upgedatet 2.8.6 usw ). Aber bei einem Neupreis von ca. 4000eur ist das ja verkraftbar. Ich hätte gerne Ihnen was anderes geschrieben, aber so ist mein Stand aus 2014 immer noch. Sie können aber einfach nochmal bei Siemens nachfragen da werden Sie bestimmt gehofen bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ist mir gerade noch eingefallen! ich hatte du dem Thema noch ein beitrag aufgemacht schauen sie auch da mal nach vielleicht klappt es ja mit der version viel erfolg https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/cpu-319-3-pn-dp/62335/?page=0&pageSize=10 MfG mtb251
|
Zuletzt bearbeitet von: mtb251 am: 25.03.2015 15:00:41 |
|
Folgen Sie uns auf