28.10.2023 15:18 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo wie kann ich mit der Logo eine Halbleiterrelais 3-32V DC anzusteuern mit der Logo 0-10V od 4-20V A ausgang was benötige ich noch dazu um auf die 3-32V DC zu komen. wer kann mir helfen. lg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/30/2023 09:12:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.10.2023 15:58 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 40 Bewertung:
|
möchte einen heizstab 6kw regeln |
28.10.2023 16:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 33575 Bewertung:
|
Damit regelst du aber nichts, du schaltest damit nur. |
28.10.2023 16:08 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 2213 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_140266, vergesse nicht das Bauteil auf einen geerdeten Kühlkörper zu setzen. Gruß Ella_68 |
28.10.2023 16:26 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 40 Bewertung:
|
OK gibt es so etwas nicht in 400V |
28.10.2023 16:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 33575 Bewertung:
|
Vielleicht so etwas? |
28.10.2023 16:42 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 40 Bewertung:
|
OK Danke |
Folgen Sie uns auf