Industry Online Support
Technical Forum
11.03.2014 19:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal hier: http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/29801950 |
12.03.2014 11:55 | |
Beigetreten: 19.08.2013 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 148 Bewertung: (11) |
Hallo rooney839, wichtig ist: bei einem Projekt mit einer F-CPU und Distributed Safety gibt es 2 Passworte -> 1. für den Zugriff auf die MMC 2. für das Sicherheitsprogramm, Einstellungen und Parameter Sollte auf der MMC bereits eine Projektierung (mit einer F-CPU) vorhanden sein, ist das 1. Passwort notwendig. Zum Generieren des Sicherheitsprogramms das 2. Möchtest du die MMC in einer anderen CPU benutzen (oder in einem anderen Projekt) dann kannst du nur Daten aufspielen wenn du das vorherige Passwort kennst. Die Alternative wäre, du löschst die MMC in einem Prommer - entweder im Field PG oder in einem externen USB-Prommer ( https://eb.automation.siemens.com/mall/en/oms/Catalog/Product/6ES7792-0AA00-0XA0) dann brauchst du kein Passwort. Grüße ! |
Folgen Sie uns auf