03.08.2016 23:08 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe wieder Probleme mit meiner Logo8 : Ich muss einen Schrittmotor ansteuern, der verschiedene Anzahlen an steps bewerkstelligen soll: Ist es möglich die Ansteuerung über einen Analogausgang auszuführen oder braucht es hier vier digitale Ausgänge um dann mit einer externen Steuerung die Aufgabe zu lösen. Da ich eigentlich keine vier Digitalausgänge habe und mich mit Analogik nicht so gut auskenne wollte ich mal eure Meinung dazu hören.... Oder gibt es spezielle externe Steuerungen die das alles erledigen? Vielen Dank im Voraus! Grüße pamal97 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.08.2016 09:49:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.08.2016 06:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 33927 Bewertung: (4217)
|
Für Schrittmotoren gibt es spezielle Ansteuerkarten. Das ist meiner Meinung nach die bessere Lösung. |
04.08.2016 13:16 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ja ich glaube ich habe auch solche gesehen, keine Ahnung aber ob man diese Module über einen Analogeingang ansteuern kann.... |
30.08.2016 08:54 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Ich habe da mal für Schulungszwecke was gebaut. Einfach eine Logo mit Transistor Ausgang nehmen ! Dazu einen kleinen Schrittmotortreiber wie zb. TB6560 3A CNC Schrittmotor Stepper Motor TreiberDieser wird dann mit Takt und Richtung angesteuert ! mfg. |
23.02.2018 22:23 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Hallo Forum bin beim Suchen hier nochmals auf den alten Post gestossen, Zwischenzeitlich habe ich eine recht einfache & günstige Lösung ohne große Bastelei gefunden, um einen Schrittmotor zu betreiben: Signalgenerator auf gewünschte Frequenz einstellen, über Logorelaisausgänge auf den Pulseingang des Steppertreibers legen und fertig. Richtung über zweiten Ausgang, ggf. zweite Geschwindigkeit über weiteren Relaisausgang. https://www.amazon.de/gp/product/B01IBNVR1S/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 [snip] Gerne melden, Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 26.02.2018 09:25:01Aufteilung der Frage in getrenntes Thema. |
|
26.02.2018 09:27 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von lichtaus wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wenn bspw. von Karte 1 500Hz und von Karte 2 1 kHz auf den Pulseingang gelegt werden, addiert sich das Signal sauber oder verschluckt sich der Treiber? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf