11.08.2023 07:06 | |
Beigetreten: 19.11.2013 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Hallo Ich habe hier eine SINUMERIK ONE NCU 1740 mit FW 6.15. In TIA v18 Upd2 mit Toolbox v18 SP1 habe ich das PLC Grundprogramm für v6.15 übernommen. Nach dem übertragen in die PLC kommt jedoch immer die Meldung "Version des PLC-Grundprogramms von FC2 inkompatibel: v6.20.0.1" Folgendes wurde schon versucht: - PLC komplett urgelöscht - NC zurückgesetzt - Baustein neu angelegt - Bausteine aus der Bibliothek neu übernommen. Mit TIA v17 besteht dieses Problem nicht. DateianhangScreenshots.zip (157 Downloads) |
13.09.2023 09:21 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Die Toolbox für TIA V18 unterstütz nur die Software ab 6.15 SP2 |
Folgen Sie uns auf