12.02.2009 08:18 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo MG_KLS, was meinst Du mit DEV_ID? Die local_device_id? Die local_device_id musst Du abhängig, auf welchem IF-Steckplatz Dein CP steckt, setzen. Aus dem Handbuch: UDT 65 hat den Namen TCON_PAR und wird vom FB 65 aufgerufen. Es ist ein Datenbaustein für die Verbindungsparametrierung. Für den Verbindungsaufbau ist es wichtig zu wissen, welchem IF-Steckplatz ihr Gerät zugewiesen ist. Denn die Werte für local_device_id bei WinAC RTX sind vom Interface-Steckplatz der Netzwerkkarte abhängig. Die Werte von local_device_id für die einzelnen Steckplätze sind: ● IF1: B#16#01 ● IF2: B#16#06 ● IF3: B#16#0B ● IF4: B#16#0F In einer virtuellen Maschine wird das aber nicht funktionieren, weil die VmWare keinen CP1616 oder sohat. Schau mal dies hier an. Ich hab es dann auf einem "richtigen" Rechner installiert, den CP1616 auf den IF-Steckplatz 1 gesteckt und dann hat es auch funktioniert. Tomcat |
Folgen Sie uns auf