07.11.2019 10:37 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo Danke nochmal an allen für die Unterstützung, es läuft jetzt alles, auch von der ferne ist der Zugriff auf die Logo jetzt möglich,..Problem lag beim Router bei der Zuweisung des Gerätes. dort hatte ich einen Fehler gemacht. Nun nutze ich ja den LWE... und suche vergebens eine Option einen Analogwert mit Komma darzustellen. ist dies überhaupt möglich ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/07/2019 11:13:41Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/07/2019 12:38:26Überschrift optimiert. |
|
07.11.2019 10:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33140 Bewertung: (4094)
|
Kannst dir ja mal die Diskussion dazu anschauen: |
07.11.2019 13:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist ein Beispiel, wie man Zahlen zerlegen kann, einfach mal ausprobieren in der Simulation. M.f.G. Scorp DateianhangKommazahlen.zip (165 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11/07/2019 13:53:41 |
|
Folgen Sie uns auf