26.07.2010 16:27 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, im Update 1 zu WinCC flexible 2008 SP2 sind verschiedene Darstellungsprobleme behoben, vielleicht ist das von Dir beschriebene ja auch dabei. Einen Versuch wäre es wert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43412059 Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen das Projekt einmal komplett neu zu generieren und zu schauen ob der Rechner auch auf 96DPI eingestellt ist. MfG |
26.07.2010 16:50 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Ich meine die Einstellungen am Laptop. Hier findest Du eine Info wo Du die Einstellungen findest: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13899072 Es muss nicht daran liegen aber ich hatte dadurch auch schon die seltsamsten Verhalten. MfG |
03.09.2010 22:39 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, auf einem TP177B 6". Na hoffentlich kommt da bald das Update 2. |
09.09.2011 08:41 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
So, also ich habe mittlerweile das Update 13 für SP2 installiert und das Problem hat sich damit erledigt. Der Anmeldedialog ist jetzt in der korrekten Größe am OP zu sehen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43412059 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf