27.01.2015 19:51 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Im Script möchte ich ein Array aus INT über eine Schleife beschreiben. Wer kennt eine Syntax, die funktioniert? |
27.01.2015 20:45 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Eine for .. do schleife sollte esbringen... Zeig uns doch mal dein bisheriges Script. |
27.01.2015 21:11 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Es geht um folgenden Befehl: Dim i i = 1 SmartTags("Rez_WinCC".DBW[i]) = 100 ' Rez_WinCC ist ein Array mit 100 INT-Werten |
28.01.2015 14:55 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 12984 Bewertung: (1653) |
Hallo MyJonny Es gibt in folgendem FAQ einen Abschnitt der ein paar Beispiele zum Arbeiten mit Arrays in Scripte bietet: Punkt 2 und Punkt3: Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten Wenn man im Script noch etwas mit den Werten machen will ist es evtl sinnvoll diese zuerst in ein lokales Scriptarray umzukopieren. Im FAQ steht aber das Grundlegende beschrieben. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
29.01.2015 17:34 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Murof und IBN-Service, Ihr habt mir weitergeholfen. Vielen Dank. |
01.02.2015 13:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen! |
Folgen Sie uns auf