30.04.2008 14:13 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, ich vermute, dass das Panel mit der CPU über Profibus kommuniziert und Du über die Ethernet CP auf das Panel zugreifen möchtest mit Sm@rtService. Dieses Szenario ist so nicht möglich. Das OP77A unterstützt zudem auch Sm@rtService nicht. Dies können nur Panels, die eine Ethernet-Schnittstelle haben. Wenn Dumit Fernwartunglediglich den Projekttransfer (über S7-Routing) meinst, dann ist dies nur möglich, wenn der Projektierungsrechner ebenfalls wie das Panel in einem Profibus bzw. MPI Netz ist und alle Komponenten (CPU, CP, etc.) routing-fähig sind. Dabei ist es egal, ob dazwischen ein Ethernet-Netzwerk ist. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22255588 Bye |
Folgen Sie uns auf