28.07.2011 12:36 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (10) |
die 1200er hat keinen integrierten bsz. du musst ih ndir also selbst stricken. anbei ein beispiel für einen bsz als FB (Achtung! nicht getestet ). DateianhangProjekt1_V11.zip (1462 Downloads) |
28.07.2011 12:56 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo hans, danke für die schnelle Antwort! Habe das Projekt sofort entpackt um zu testen, leider fehlt die TIA-Portal Datei! Habe ein Bild angehängt. |
28.07.2011 20:07 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo zusammen, mit Step7 Basic V11 und der Firmware sind fertige Bausteine zu Betriebsstundenzählern dabei. Siehe im Handbuch auf Seite 219 (Kapitel 8.1.3). Vielleicht hilfts. mfg, not_my_fault |
04.01.2016 09:34 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Neue Frage von Nixblick_0815 wurde in ein separates Thema mit dem Titel CPU1214C mit V13 - mehrere Betriebsstundenzähler (RTM) gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf