31.05.2011 14:58 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Ich glaube du kannst Zeiten nicht ohne weiteres im HMI darstellen. Der Preset ist vom Datentyp TIME. Das E/A Feld wird wahrsceinlich INT sein. Wie auch immer. Ich denke Du musst über den Zeitkonvertierungsbaustein gehen. SIehe dieser FAQ, letzter Abschnitt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48711306 Du kannst da also deine INT Variable in Minuten dranhängen und vorher noch in Millisekunden umrechnen. Danach in die Zeit konvertieren. |
31.05.2011 15:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok, das muß ich mir morgen mal ansehen... Ich meine aber das das Feld "TIME" ist... aber das seh ich morgen. |
01.06.2011 11:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok, dann werd ich mich um den Abschnitt später kümmern. Setze erstmal fix 6min ein. Dann seh ich weiter |
Folgen Sie uns auf