24.01.2011 15:10 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, der Grafikordner in diesem Fall das falsche Werkzeug. Um Objekte, egal ob Grafiken oder andere Objekte auch in anderen Projekten zu nutzen sollte man mit Bibliotheken arbeiten. In den Grafikordner kann man aus WinCC flexible heraus keine weiteren Objekte ziehen da das die Funktionalität von Bibliotheken ist. Unter diesem FAQ findest Du eine Beispiel zum Arbeiten mit Bibliotheken, damit funktioniert auch alles was du möchtest: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23842652 MfG |
Folgen Sie uns auf