01.07.2010 19:23 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 10228 Bewertung:
|
Hello, Überprüfen Sie Ihre Einstellungen gemäß dessen Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden? gruss, Hristo Mihalev |
02.07.2010 10:15 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Dies sind meine Einstellungen, für mich sieht alles erstmal gut aus, nur die Verbindungseinstellungen im wincc kenne ich so nicht. Ich habe bis jetzt mit MPI-Verbindungen und Panels gearbeitet, da lief alles sofort. vielen Dank für eure Hilfe! wie hängt man denn mehrere Datein an? Dateianhangeinstellungen.zip (91 Downloads) |
02.07.2010 10:36 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 4104 Bewertung:
|
Hallo sh-environ, das Anhängen mehrerer Dateianhänge geht nur über mehrere Beiträge oder eben entsprechendes Zusammenpacken in ein Zip-File Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
02.07.2010 10:45 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 496 Bewertung:
|
Hallo sh-environ, sieht eigentlich alles gut aus. Mich irritiert bei der Lean-CP die PN-IO Eintrag in NetPro und der Knoten in WinCC flexible. Bitte schalte doch die ProfinetDevice-Funktion des LeanCP's ab und den Knoten bei WinCC flexible auf CP343-1 Lean. Siehe Anhang. Dateianhangflex_kommunikation.zip (94 Downloads) |
Viele Grüße |
|
Folgen Sie uns auf