05.12.2011 09:31 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, als ersten Schritt würde ich dir empfehlen ein Betriebssystemupdate durchzuführen (mit der Option "auf Werkseinstellungen zurücksetzen"). Auf das Panel wird dadurch ein neues Betriebssystem geladen und alle Speicher werden gelöscht und neu beschrieben. Bei einem MP277 brauchst du dafür nur ein Ethernetkabel. Du findest dazu unter diesem FAQ eine ausführliche Anleitung: Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? Falls das Panel danach das gleiche Verhalten zeigt kannst du von einem Defekt ausgehen und dann kannst du das Panel in die Reperaturstelle einschicken. MfG |
14.12.2011 11:16 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wie der Zufall so spielt wurde der "Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten" FAQ frisch aktualisiert. Vielleicht gibt es da noch was neues hilfreiches für dich ...? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 |
Folgen Sie uns auf