05.03.2009 15:49 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich gehe mal davo aus das du diesen FAQ meinst -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24109937 Also wenn du das alles so gemacht hast wie beschrieben, dann sollte es schon gehen. Anstelle der "PC Station" hättest Du auch eine "HMI Station" anwählen können und dort den "PC". Das Ergebnissist das gleiche. (Unterschied...kann ich nicht sagen!) Mehre RT Stationen "gleichzeitig" betreiben wird auf jeden Fall nicht gehen. Funktioniert denn der "Ping" zur SPS? Die Verbindung hast du in flexible aktiviert? |
Folgen Sie uns auf