09.06.2010 15:21 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Achso, ja dann vielleicht über ein *.txt File Beispiel: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=33776 http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-9908.html |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 09.06.2010 15:24~(‾▿‾)~ |
|
09.06.2010 18:08 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dem muss ich wiedersprechen. Seh dir mal mein Beispielprogramm an, dann verstehst du, wie man relativ einfach eine Anlauf-Funktion über das Startbild realisieren kann. @Chris28: Im Download findest du ein Beispiel für das TP177, das aber auchauf einem MP277 funktionieren würde. Der Text wird in der SPS im DB1 gespeichert und steht auch nach Panelneuanlauf zur Verfügung. Ebenfalls findest du ein Beispiel mit einer Internen Variablen, allerdings "verschwindet" dieser Text bei Neuanlauf, da das TP177 kein Script oder Archiv zur Sicherung unterstützt. Hier der Link: www.ibn-service.com/download/Stringvariablen_TP177.zip Viel Erfolg, J. Müller IBN-Service. |
Folgen Sie uns auf