17.08.2006 14:09 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, Damit der CPU für die Dauer der zyklischen Programmbearbeitung ein konsistentes Abbild der Prozess-Signale zur Verfügung steht, werden die Prozess-Signale vor der Programmbearbeitung in das Prozessabbild der Eingänge gelesen bzw. nach der Programmbearbeitungin das Prozessabbild der Ausgänge geschrieben. Anschließend greift das Anwenderprogrammwährend der Programmbearbeitung beim Ansprechen der Operandenbereiche Eingänge (E) und Ausgänge (A) nicht direkt auf die Signalbaugruppen zu, sondern auf den internen Speicherbereich der CPU, in dem sich das Prozessabbild befindet. |
Folgen Sie uns auf