08.01.2014 14:59 | |
Beigetreten: 28.08.2013 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, habe folgendes Problem, ich habe mir eine interne Variable angelegt die ich über die Tasten am MP177 um den Wert 1 erhöhen bzw verringern möchte, das funktioniert auch soweit. Nun habe ich für diese Variable Grenzwerte eingegeben auch diese werden nicht über bzw. unterschritten. Das Problem ist das die erstellte Funktion Ereignis Grenzwert überschritten bzw unterschritten nicht funktioniert. Will einfach das ich bis 15 erhöhen kann und wenn dann nochmal versucht wird den Wert zu erhöhen die Variable wieder auf den Wert 1 springt.....und umgedreht.........wo dran kann es noch liegen das es nicht funktioniert?
DateianhangWINCC_Einstellungen.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf