02.06.2012 18:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Dachte eigentlich daran einen DB (bis zu 64k)im BinaryModus auf einem Laufwerk abzuspeichern. |
02.06.2012 18:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Soll heissen? |
02.06.2012 18:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Soll heissen: 1. Irgendein DB bis zu 64k groß 2. DB Inhalt in einen File auf einem Laufwerk (z.B. USB Stick) abspeichern |
04.06.2012 14:16 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo AnonymXXX, Hier ist ein Beispiel wie du über VBs Daten in eine Textdatei schreiben und auslesen kannst. Wie können an einem windows-basierten Panel mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Tweety |
04.06.2012 17:24 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Und welche RT - Lizenz schlägst du vor für ca. 64 kB, alsomind. 16.000 PowerTags (bei Real - Variablen)? |
04.06.2012 18:11 | |
Beigetreten: 29.10.2007 Letzter Bes: 10.03.2023 Beiträge: 275 Bewertung: (19) |
Wenn er die Real Variablen als ein Array anlegt entspricht das genau einem Power Tag. mfg Bart |
05.06.2012 12:58 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Für solch große Datenmengen sind die Panels nicht ausgelegt. Hier könntest du WinCC V7 benutzen und die Daten über Rohdatenvariablen von der Steuerung holen. Oder du schreibst dir ein Tool mit C oder VB, das über die Schnittstelle vonPRODAVE auf die Steuerung zugreift. PRODAVE MPI/IE V6.0 Tweety |
Folgen Sie uns auf