16.03.2009 17:52 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo wm2006, OPC ist schonmal eine Möglichkeit. Hilfe zu OPC bekommst du eigentlich am besten aus dem "Getting started" im WinCCFlexible Optionen Handbuch.( Dieses findest du hier.) Auch ein Beispiel istim Netz. ( Diesfindest du hier. ) FAQ´s zum OPC Vorgehen gibt es nur, wenn das ganze über Netzwerk funktionieren soll oder von einem Panel aus getriggert wird. Das beste ist also wirklich das "Getting started". Eine andere Möglichkeit wäre die Option "SOAP". Hier sind kurze Infos über SOAP:
Das Problem, was sich für dich mit SOAP ergeben wird, ist dass du die Daten immerwieder aktualisieren musst. Die Daten werden nicht automatisch aktualisiert, was bei OPC der Fall wäre. Zum Thema SOAP gibt es auch einen FAQ. ( Diesen findest du hier. ) Eine andere Möglichkeit ist mir persönlich nicht bekannt. Ich hoffe also, dass dir diese Informationen weiterhelfen. Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf