05.10.2005 19:32 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Shoe, grundsätzlich ist es möglich, mit Microwin über das Modemmodul auf die CPU zuzugreifen. Das funktioniert aber nicht mit einem PC/PPI Kabel, denn dieses unterstützt nur PPI, und nicht Profibus. Dazu ist also mindestens ein PC-Adapter notwendig. Weiters musst Du beachten, dass das EM277 keine Master - Funktionalität hat. Das heisst, dass in der Konfiguration vom PC-Adapter der PC als Master eingestellt werden muss. Ausserdem kann es dabei unter Umständen zu Problemen führen, da ja der PC sicher nicht immer eingeschalten sein wird. Möglich dass zb. der erste Verbindungsaufbau nicht funktioniert oder länger dauert, bzw. wenn Microwin nicht läuft das EM277 einen Fehler anzeigt. Als Vorlage, könntest Du Dich an folgende Applikationsbeschreibung halten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21062246 Bei dem geht es zwar um WinCC Flexible, Standleitungsmodem MD2 und dergleichen, aber im Prinzip erfolgt der Zugriff vom PC auch über Profibus und EM277. Allerdings nicht mit PC-Adapter sondern mit CP5611. Als dauerhafte Lösung würde ich abereher davon abraten. Ich würde eher auf einen Ethernet CP (CP243-1),oder auf die CPU224XP mit 2.er Schnittstelle setzen mfG... ....neo |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:00link editiert |
|
Folgen Sie uns auf