06.09.2021 15:53 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn ich die Angaben des Sensors richtig verstanden habe, dann hat er bei 100 l/min eine Frequenz von 100 Hz. In einer Minute müssten also 6000 Impulse reinkommen, was ja 100 Liter entspricht. Also müssten es 60 Impulse bei einem Liter sein. Dazu im Anhang mal ein einfaches Beispiel. Wichtig ist die Ausgangsspannung des Sensors, die Betriebsspannung mag ja bis 24V hoch sein, aber der Ausgang wird häufig mit z.B. >4,5V angegeben, was für den Logo-Eingang nicht ausreicht. M.f.G. Scorp P.S. Bei den unterschiedlichen Erkenntnissen zu der Frequenzangaben sollte vorher noch eine genaue Prüfung erfolgen, wie was zu verstehen ist. DateianhangDurchflussmesser.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 09/06/2021 15:55:21 |
|
Folgen Sie uns auf