07.02.2022 14:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (144)
|
Nur die S7-1200 und die LOGO! benötigen keine Speicherkarte (Optional) um das Steuerungsprogramm auszuführen. Bei allen anderen verfügbaren SIMATIC Steuerungen ist zwingend eine Speicherkarte erforderlich. Weitere Beiträge zu dem Thema Speicherkarte hier im Forum: Vergleich der Speicherkarten: SIMATIC Memory Card – Konsumerkarte Welche Speicherkarte kann ich für die S7-300/ET 200 einsetzen? S7-1200 CPU und der Einsatz der Memory Card Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf