10.03.2012 19:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Klaus, was für einen Zeichsatz nutzt du? Evtl. hilft dir der Beitrag weiter |
10.03.2012 23:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Klaus, eine Suche nach "Betriebsstunden LOGO" listet verschiedene beiträge auf. Schaltungen von mir zum ersatz des Blocks "Betriebsstundenzähler" gibt es in meiner Antwort unter: Kann Betriebsstundenzähler nur Stunden anzeigen ? So nun zur Zeiterfassung im Block "Betriebsstundenzähler" (getestet mit 0BA5 + 0BA6): Der Block erfasst die Zeit bei EN = ON mit einer Auflösung, die besser ist als Minuten und geringer als Sekunden. Ich schätze, dass die Zeitauflösung ca. 10 s oder 6 s beträgt. Dies macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn das EN-Signal häufig unterbrochen (= OFF) wird und besonders, wenn die EIN-Zeiten nur wenige Sekunden bis Minuten dauern. Dokumentiert ist die Zeitauflösung des Blocks "Betriebsstundenzähler" im HB leider nicht! Testen kann man dies z. B. wenn man mal den Block und meine Schaltungen parallel laufen läßt. Bei meiner Heizungssteuerung mit Brenner-EIN-Zeitbessung für den Ölverbrauch mach sich die durchaus bemerkbar (übers Jahr)... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf