Industry Online Support
Technical Forum
22.02.2013 09:20 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Servus, wie bekomme ich im Schaltplan den Zustand von Q1 (1 bzw. 0) als Variable für WinCC bereitgestellt? Wie bekomme ich den Balken aus dem Block B171 bzw. den Wert aus Block B179 im Schaltplan, als Wert in WinCC transportiert? Wie kann dieser als Variable aus Logo für WinCC bereitgestellt werden? Sers der Max. DateianhangWInCC Logo.zip (169 Downloads) |
22.02.2013 17:13 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Welche Wincc? Vieleicht hilfst Anwendungsbeispiele für LOGO! Neue Beispiele für LOGO! 0BA7. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
22.02.2013 19:12 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Servus, bei der Auswahl der Variablen unter WinCC flexibel 2008 gibt es nur die Möglichkeit bei Datentyp BOOL die Adresse mit dem Kürzel V , E, A, oder M auszuwählen. Händisch kann ich auch ein Q0.0 eintragen, jedoch wird das Feld umgehend Orange gemarkert und es kommt die Meldung "Werte sind ausserhalb des zulässigen Bereiches. Was akzuell funktioniert, ist die Darstellung eines E/A Feldes auf dem HMI mit der aktuellen Restzeit aus einem BLock Ausschaltverzögerung, in dezimaler Form. Habe eine 0BA7. Sers der Max. DateianhangBOOL.zip (150 Downloads) |
22.02.2013 20:14 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Sers, werd ich mal ausprobieren. Danksche! Sers Max. |
Folgen Sie uns auf