24.04.2023 17:51 | |
Beigetreten: 17.04.2023 Letzter Bes: 07.08.2023 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Ich bin erst vor einer Woche auf Logo 8 eingestiegen. Vielen Dank für dein Programmbeispiel für einen Dauertest. Soweit bewegt sich der Zylinder zwischen den Endschaltern. Wenn ich jedoch auf Stoptaste drücke, fährt der Zylinder in seine maximale physische Endposition. Es ist ja auch noch Strom auf den jeweiligen Ventil welches beim Betätigen der Stop Taste aktiv war. Ich verwende ein 5/3 Wege Ventil. Mittelstellung = Abluft Ich kriege es nicht hin, dass beim Drücken der Stoptaste das Pneumatikventil auf beiden Seiten Stomlos ist. Beste Grüsse, Harald ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/25/2023 04:02:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.04.2023 18:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Probiere mal dies ... DateianhangZylinder mit Rückstellautomatik_V2.zip (142 Downloads) |
Folgen Sie uns auf