24.09.2016 12:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Also hast du ein anderes Programm gepostet als bei dir läuft, denn bei mir sieht das so aus! |
25.09.2016 10:16 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Ups! Da hab ich tatsächlich das falsche erwischt. Sorry. Hier nun das richtige.....
DateianhangBrausteuerung_Rezepte1_test.lsc.zip (457 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.01.2017 22:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo ich bin ein Neuling mit der Logosteuerung aber ich bekomme das mit der Logo8.1 nicht auf. Hat noch jemand einen Vorschlag? |
05.01.2017 12:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Die .lsc Dateien mit den Zeit-Rasten die in diesem Forum sind. |
05.01.2017 14:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33893 Bewertung: (4215)
|
Hier ein Video durch welches du sehen kannst, dass ich die letzte Datei in diesem Thema mit LSC V8.1 öffnen kann.
DateianhangLSCV8.1.wmv (195 Downloads) |
05.01.2017 20:22 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ok, mit der letzten Version funktioniert es. Ich hatte es mit den älteren Versionen versucht. Besten Dank |
03.05.2017 17:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Die 0BA5 kennt keine Funktionstasten und keine Analog Arithmetik, so wie weitere Funktionsblöcke! |
Folgen Sie uns auf