31.08.2012 17:32 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
ich hab da mal was zusammengeschustert.... das ganze soll für meinen Kollegen sein, er will Bier brauen , naja halt so eine Spinnerei eben. leider hab ich langsam einen dicken Kopf ...... siehe Anlage. Was fehlt mir? unter Punkt 5 Einmaischen, wird die Gesamtzeit für den Kochprozess festgelegt, diese Zeit möchte ich mit Punkt 6 verknüpfen und in abhängigkeit der unterschiedlichen Temperaturrasten bringen ( es ist ein PT 100 an einem AM2 RTD Modul vorhanden ) , Q4 ist letztlich nur das Kochfeld. vielleicht hat einer von euch die zündende Idee , ich habe mir erlaubt die .isc zur pdf umzubenennen
DateianhangBrausteuerung_Rasten_5-13.lsc.zip (714 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 25.05.2013 10:15 |
|
31.08.2012 19:01 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
bitte sehr
DateianhangBrausteuerung-Menuführung-6 Rasten.isc.zip (605 Downloads) |
01.09.2012 09:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag. Ich habe es mal als eigenständige Schaltung unter deiner erstellt, um die Übersicht zu wahren. Über I1 wird die Freigabe für den Ablauf gegeben. Hier ist jede andere Startbedingung einsetzbar. Damit wird das Schieberegister auf Bit1 gesetzt und eine Einschaltverzögerung läuft an. Solange das Bit1 aktiv ist und der Sollwert in B085 noch nicht erreicht ist, wird der Ausgang eingeschaltet. Ist die Einschaltverzögerung abgelaufen, wird das Register auf Bit2 weitergeschoben und die nächste Stufe läuft ab. Das wiederholt sich bis Bit 6 erreicht ist. Dort habe ich den Ablauf dann angehalten. Ich denke so sollte die Sache ablaufen. Die einzelnen Zeiten in den Einschaltverzögerungen lassen sich gut über "Verweis" automat. anpassen. Viel Spaß beim testen! DateianhangBrausteuerung Rasten 2.zip (475 Downloads) |
01.09.2012 10:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hier das ganze einmal kompiniert mit deiner Vorlage! Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen! Die Verbindung zwischen S1.6 und B073 muß gelöscht werden und der Negierungspunkt an B073 ebenfalls, damit S1.6 am Ende wieder auf 0 springt! DateianhangBrausteuerung Rasten 3.zip (536 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.09.2012 13:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf