10.09.2012 15:00 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
jetzt hab ich verstanden.... das Programm läuft soweit gut durch , der Schütz flattert noch ein paar Sekunden wenn die Temperatur erreicht ist , die Heizplatte ist leider etwas träge da muss ich noch etwas bei bleiben und manuell die Stufen vor und zurückschalten.... super soweit !!! eine Frage noch: wenn ich jetzt 3 oder 4 solche Programme habe, gibt es die Möglichkeit diese überdas Hauptmenü anzuwählen? Kann man das Programmieren..... eine Speicherkarte würde ich mir noch kaufen... ........ Bier 1 Bier 2 Bier 3 in Anlage die aktuell geladene Version mit kleineren Änderungen DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\Michael\Desktop\Brauprogramme\Brausteuerung Rasten 56.zip (219 Downloads) |
12.09.2012 08:55 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
jap grundsätzlich ändern sich nur die Zeiten und Temperaturen,das wäre jetzt dann eher eine optische Angelegenheit, die mich interessieren würde.... |
12.09.2012 11:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Das Flattern des Schützes ist, je nach zu schaltende Last, relativ ungesund. So nutzen sich die Kontakte schneller ab. |
12.09.2012 17:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Das ist doch machbar! |
12.09.2012 19:32 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
wie funktioniert das mit der Zuordnung? ( ich habe im Moment die Speicherkarte nocht nicht, schau gerade.....)
|
Folgen Sie uns auf