12.09.2012 20:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Wozu Speicherkarte! Im Anhang mal das Grundgerüst der Menüführung! Das Progi startet wie gewohnt. Der erste Druck auf F4 wechselt dann ins Menü zur Sortenauswahl. Mit F2 und F3 kann mann dann die Sorten hoch und runter wählen. Der nächste Druck auf F4 setzt das bisherige Menü dann fort. Mit der Sortenauswahl wird über die vier Zähler dann die MUX-Zuordnung codiert. Es stehen sechs MUX für die Zeiten und sechs Mux für die Temperaturen zur Verfügung. In jeden MUX wird für jede Stufe und jede Sorte der erforderliche Wert eingetragen. In B049 und B050 werden dann über Verweis die sechs Temperatur-MUX eingetragen. In die Einschaltverzögerungen B074 - B079 werden über Verweis die sechs Zeit-MUX eingetragen. Damit werden für jede Biersorte die erforderlichen Werte übergeben. Wird eine Stufe für eine Biersorte nicht benötigt, einfach bei den Zeitwerten eine 0 eingeben und bei den Temperaturwerten den nächsten oder vorherigen Wert. Wenn du mit der Zuordnung nicht klar kommst, kann ich dir das auch noch progen, aber langsam mach ich mir um meine Leber, bei dem vielen Freibier das ich mir hier verdient habe! DateianhangBrausteuerung Rasten 57.zip (294 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.09.2012 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Gut, damit kann ich was anfangen! Wird aber erst morgen! |
15.09.2012 20:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal die Version mit den eingetragenen Werten! Habe auch gleich noch einen Fehler von mir ausgebügelt. Ich habe dir einige Bausteine mal beschriftet und hoffe du verstehst den Ablauf. Ansonsten können wir ja auch mal telefonieren! Nicht wundern das sich die Reihenfolge der Werte V1 V3 V2 V4 von der Reihenfolge der Auswahl unterscheidet. Ist von dem MUX abhängig. DateianhangBrausteuerung Rasten 58.zip (343 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
17.09.2012 18:14 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
Heija, da stehts ja....war halt doch ein hartes Wochenende... jetzt probieren wir die Sachen mal aus, und in 5 Wochen wissen wir mehr....
|
17.09.2012 18:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Na dann mal "GUT MALZ" |
Folgen Sie uns auf