01.09.2012 20:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So würde meine Lösung aussehen! Sobald die Stufe 6 erreicht ist, wird gewartet bis die Temp. 58°C erreicht hat. Ist das der Fall, wird B020 auf 1 gesetzt und die Stufenschaltung gestartet. Am Ende der Stufenschaltung wird B020 wieder auf 0 gesetzt. Das mit den Meldetexten habe ich noch nicht verstanden! Was willst du da genau? Willst du immer den aktuellen Sollwert und Istwert angezeigt bekommen? Das ist machbar! Brauchst doch nur sechs Meldetexte die mit dem Schieberegister aktiviert werden zu programmieren! DateianhangBrausteuerung Rasten 4.zip (249 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.09.2012 20:40Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.09.2012 20:35 |
|
02.09.2012 14:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das Konzept jetzt nochmals geändert. Das Schieberegister steuert jetzt zwei Analogmux an, welche den Sollwert an den Schwellwertschalter übergeben. Damit ist es jetzt möglich, das der Sollwert und der Istwert im Text angezeigt und mit jeder Stufe aktualisiert wird. DateianhangBrausteuerung Rasten 5.zip (275 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.09.2012 14:23 |
|
02.09.2012 15:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab es gerade gesehen! Die Verbindungen zwischen B073 und B092 - B097 müssen weg! |
02.09.2012 15:48 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
Hallo motmonti, bei Ver5 läuft der Zeitzyklus durch, super! jetzt ergibt sich folgende Situation, Wenn ich bei Punkt5 die Zeit vorgebe und mit C4 starte ,soll der Heizprozess beginnen wenn ich in der Menuführung weitergehe um die Temperatur zu erfahren schaltet bei Tastendruck F4 der Ausgang 1 zum Herd, gehe ich mit F1 zurück wird er wieder 0 Ich habe versucht unter Punkt5 einen Merker als Ausgang zu setzten um Punkt 6 zu starten klappt aber nicht.... Hauptproblem ist: wenn ich im Menue mit F1 zurück muss um z.B. Wasser zuzugeben, schaltet mir der Herd aus...Zusätzlich würde das Programm nach 8 Minuten wieder ausschalten, da dann die Anzeige zur Hauptanzeige zurückschaltet. würdest du mir in diesem Punkt nochmals helfen? DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\Michael\Desktop\Brausteuerung Rasten 5.zip (257 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 02.09.2012 15:51 |
|
02.09.2012 17:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So sollte es dann funzen! Wird Menü 6 aufgerufen, wird der RS B059 gesetzt und somit das Einschalten "festgehalten"! Erst wenn der Zyklus durchgelaufen ist, erfolgt der Reset! DateianhangBrausteuerung Rasten 52.zip (233 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf