02.03.2021 12:33 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1562 Bewertung:
|
Hallo Paul232410, hier wäre der genaue Zustand, sprich welche LED leuchtet und welche blinken interessant. Hier gibt es Unterschiede die die weitere Ursachenfindung erleichtern. Zum Beispiel kann die CPU im Bootloader hängen, oder die Memory Card kann defekt/ inkonsistent sein usw. Informationen dazu gibt es auch hier: Status- und Fehleranzeige der CPU Da auch eine Online-Verbindung nicht möglich ist und auch das Display nicht mehr anzeigt, könnte die CPU im Boot-Loader hängen. Als mögliche Abhilfe kann versucht werden ein Firmware-Update über eine SIMATIC Memory Card durchzuführen. Sollte die Firmware selbst auslöser sein, kann (muss nicht) dies helfen. Voraussetzung ist natürlich, dass die CPU die Memory Card mit der Firmwaredatei erkennt. Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 03/02/2021 12:35:08Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 03/02/2021 12:43:55Feedback appreciated, please rate |
|
23.12.2021 10:54 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi bernd_brot, ich würde hier auch erstmal ein FW-Update versuchen und schauen wie sich die CPU dann verhält. Das Update gibt es hier zum Download: Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)Wenn du dir die Update-Notes weiter unten anschaust, wirst du merken das es schon mal vorkommen kann, dass eine CPU in den Defektzustand verweist. Das muss nicht bedeuten, dass die CPU wirklich defekt ist, sondern dient eher dazu die CPU davor zu bewahren unkontrollierbaren Blödsinn zu machen. Sollte die CPU sich allerdings nicht mehr bedienen lassen und du auch keinen Zugriff mehr mit dem PG darauf haben, würde ich dir raten das Repaircenter zu kontaktieren. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf