Industry Online Support
Technical Forum
01.10.2008 08:00 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (9) |
Guten Morgen Basti, was genau für eine CPU 224 hastDu denn? Ich glaube es gibt da unterschiedliche Spannungsebenen 24VDC oder 230VAC. Schau mal in den Baugruppendaten zur Beschaltung Deiner CPU... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805150/133300 LG Ingeborg |
01.10.2008 08:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hab die 24VDC Version |
01.10.2008 08:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfe aber es war eigene Blödheit, habe den Fehler gefunden. |
01.10.2008 08:53 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Welcher Fehler war es denn? Vielleicht macht ein anderer User den selben Fehler und kannhier die Lösung dafür finden... Tomcat |
Folgen Sie uns auf