06.05.2008 21:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, also für die von dir beschriebene Aufgabe bnötigst du keine weiteren schaltungstechnischen Maßnahmen. Füge nur die 6 Blöcke Textmeldung in deine Schaltung und dann führe an den jeweiligen Pin "EN" ein "1"-Signal, solange diese Meldung angezeigt werden soll. Die in den Eigenschaften gewählte Priorität bestimmt dann, wenn mehr als eine Textmeldung aktiv ist, welche angezeigt wird (dies wird nur dann aktualisiert, wenn eine Textmeldung [de-]aktiviert wird). Wenn mehrere Textmeldungen aktiv sind (und dann angezeigt werden [können]) können diese standardmäßig mit den Cursortasten [hoch] und [runter] zur Anzeige angewählt werden. Die Textmeldungen werden (wenn Quittung NICHT ausgewählt ist) automatisch deaktiviert und nicht mehr angezeigt, wenn EN = 0 ist/wird (vgl. Handbuch). Eine Ansteuerung dieses Pins kann natürlich mit Hilfe z. B. Schieberegisters erfolgen und so eine Bedienung der Textboxen z. B. mit einem EXTERNEN Taster realisiert werden. Links zu Beispielen dazu findest du in meiner Schaltungssammlung unter "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf