15.12.2009 14:37 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 304 Bewertung: (57)
|
FAQ: 3UG4622: Stromüberwachungsrelais in Sicherheitsfunktion nach IEC 62061 bzw. ISO 13849-1 einsetzbar FRAGE: Mit welcher Sicherheitsintegrität gemäß der IEC 62061 und der ISO 13849-1 kann die Verwendung von nicht-sicherheitsgerichteten Überwachungsrelais, z.B. Grenzstromüberwachung mit 3UG4622, in einer Sicherheitsfunktion bewertet werden?
Abhängig von einer 1- oder 2-kanaligen Architektur kann in Verbindung mit einer sicherheitsgerichteten Auswertung, z.B. fehlersicheren Steuerung oder einem Sicherheitsschaltgerät maximal SIL 2 gemäß der IEC 62061 bzw. PL d gemäß der ISO 13849-1 erreicht werden. |
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf