03.08.2015 22:42 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, wenn der Antrieb am Profibus oder Profinet hängt muss zur Kommunikation nur ein Telegramm eingestellt werden welches den Geberistwert beinhaltet. Beim G120 mit CU250S wäre das z.B. Telegramm 3. Im Listenhandbuch sind unter 3.5. Die Telegramme mit den darin enthaltenen Signalen beschrieben. G1_XIST1 enthält dabei den Parameter r0482[0] Grüße H0556 |
03.08.2015 23:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 22324 Bewertung:
|
Hallo,
schau mal ob der Parameter r486 der gewünschte Absolutwert ist.
Gruß Christoph |
04.08.2015 20:31 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Im r486 steht glaube ich immer Null. Bin erst am Montag wieder in der Arbeit. Vielen Dank schon mal. |
Folgen Sie uns auf