31.01.2006 07:54 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (41)
|
Hallo Christian! GSD-Dateien (Geräte-Stammdaten-Datei) gibt es grundsätzlich nur für DP-Slaves. WinLC ist aber eine Steuerung. Wenn Dir die WinLC im Hardware-Katalog der HW-Konfig fehlt, solltest Du das aktuellste Service Pack für Dein STEP 7 installieren (siehe Link). Ab STEP 7 V5.2 kannst Du Updates für den Hardware-Katalog auch direkt aus dem Internet laden. Gehe dazu in die HW-Konfig, in das Menü "Extras -> HW-Updates installieren" |
Greetings, Chris |
|
31.01.2006 10:45 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (41)
|
Hallo Christian! Nochmal zum ursprünglichen Problem (Projektierung der WinLC MP, ES7 611-1PY10-0YB0): Ich hab mal im Handbuch nachgelesen (Benutzerhandbuch SIMATIC WinAC MP V3.0 für MP370). Im Kapitel "Konfigurieren der SIMATIC PC-Station und des PROFIBUSDP-Netzes" auf Seite 27 ist gezeigt, dass die WinLC MP wie eine ganz "normale" WinLC (mit 6ES7 611-1PY00-0YB7) projektiert wird. Einen eigenen Eintrag "WinLC MP" gibt es meiner Meinung nach nicht im HW-Katalog. Und jetzt zum Update des Hardware-Katalogs: Was passiert, wenn Du in HW-Konfig "Extras -> HW-Updates installieren..." und dann "Aus dem Internet herunterladen" auswählst und den Download über "Ausführen..." startest? Wird ein Download aus dem Internet ausgeführt? |
Zuletzt bearbeitet von: Chris am: 31.01.2006 10:50Greetings, Chris |
|
31.01.2006 12:23 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (4)
|
Hallo, eine GSD Datei gibt es für WinAC MP nicht. Es gibt ein HSP, das auf der Installations-CD mit drauf liegt. Viele Grüsse, Frank |
31.01.2006 12:53 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Thanx. Dann muss ich das Ding gleich ordern. |
Folgen Sie uns auf