Industry Online Support
Technical Forum
10.04.2008 14:07 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Gibt es die Logo mit USB-Schnittstelle am Gerät? MfG Maan |
11.04.2008 12:46 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung:
|
Hallo! Also, an der Logo! gibt es keinen Anschluß mit USB. Zur Programmierung benötigst Du ein spezielles Kabel, da die Prog.buchse der Logo eine Spezialbuchse ist. Was die "PC Seite" des Kabels betrifft, kannst Du hier nachschauen.Denn da gilt es auch auf Besonderheiten zu achten.Ich sage da nur USB/RS232 Konverter. /tf/WW/de/Posts/2840 raz |
23.04.2008 22:32 | |
Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo raz, ab sofort gibt es das "brandneue" LOGO! USB-Kabel inkl. Treiber auf CD-ROM bei Siemens zu kaufen! Gruß Mexx |
Folgen Sie uns auf