Industry Online Support
Technical Forum
17.02.2009 07:07 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Nachbar Ich kann mir weniger vorstellen, dass das zusammenfügen einer begrenzten Anzahl von Blöcken eine "Individualität des Schöpfers" zum Ausdruck bringt. Sicher hilft es dir, malfolgenden Link zu studieren: http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/ |
17.02.2009 08:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Seh ich eigentlich ähnlich. Problem ist, daß der User von dem Ersteller angeschrieben worden ist und dringlichst gebeten worden ist diese Daten zu löschen. Dabei wollte er ja nur Hilfe vom Forum haben. Das ist ja echt ne Menge zu lesen.... leider versteh ich nichts von diesem Bürokratie-Müll Was ist denn ein Logo-Programm? Ein Computerprogramm (wie z.B. hier)? |
17.02.2009 09:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ein LOGO! Programm ist gem. Definition ein Computer - Programm. Achter Abschnitt Besondere Bestimmungen für Computerprogramme: http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/2006-10-16/text/bgbl_I_2587_01_08_p69a-69g.php |
Folgen Sie uns auf